全プレスリリース

手頃なOCTイメージングシステム - 高分解能イメージングを提供

Features axial resolutions of 5µm and lateral resolutions of 15µm

12/14/2017, Tokyo, Japan   —

米国Edmund Optics® (EO)の日本法人、エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社は、Lumedica 社のOCT イメージングシステム (OQ LabScope)の発売を開始した。本一体型高分解能イメージングシステムが、Edmund Opticsより入手可能となる。本OCTイメージングシステムは、非常に高価で複雑なシステムの安価で魅力的な代替としてデザインされている。130万円を下回る魅力的な価格により、本OCTイメージングシステムは、これまで価格の折り合いがつかなかった科学者、研究者、教育者達にとって購入可能なものとなる。

より高価なユニットの性能に匹敵するOCTシステム

OCTイメージングシステムは、高価なシステムと同等の分解能、フレームレート、出力スペックを競争力ある価格で提供する。840nmの中心波長で発振するレーザーを用いた本テーブルトップデバイスは、空気中では2.8mmの深さ、また組織内では2mmまでの深さの検査に最適である。OCT イメージングシステムは、5µmの軸方向分解能と15µmの横方向分解能があり、より高価なユニットの性能に匹敵する。コンパクトなサイズとコンピュータ統合、そして直感的操作を可能にするGUIの採用により、ラボや現場での使用向けに最適となる。OCTイメージングシステムは、どの経験レベルのユーザーにとっても理想的なツールのため、生体試料イメージングやサンプルの特徴付け、またOCTの教育用に最適な選択肢である。システムとのインターフェースを備えている垂直移動ステージ付きのスキャナースタンド、大型モニター、及びワイヤレスのマウス/キーボードを含む、オプションのワークステーションパッケージもラインナップ。OCTイメージングシステムは、全品在庫販売体制により、お客様に短納期で供給する。

Lumedica社について:

Lumedica社は、光をベースとした手頃な価格の科学医療機器を製造する会社であり、それらの機器が診断技術へのアクセスを増加させている。低価格でカスタムビルドした部品を駆使して、Lumedica社はイメージング機器をより安価でより耐久性に優れ、よりアクセス性の高いものにすることができる。OQ LabScopeは、同社の供給ラインから発売される最初の製品である。同社はデューク大学BIOS研究所にて行われた研究に基づき、2014年に創業した。更なる技術やイノベーションが同社の開発ラインにある。より詳しい情報は、LumedicaSystems.comで見ることができる。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう