Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
Resources / 専門用語 / U

Glossary

Ultraviolet (UV) Spectrum

The wavelength interval of the electromagnetic spectrum that corresponds to ultraviolet light (light that is beyond the visible violet range). UV radiation is often divided into three smaller regions: 320 - 400nm, 280 - 320nm, and 100 - 280nm – defined as UV-A, UV-B, and UV-C, respectively.

Unpolarized

Characterization of light that contains random combinations of x and y components of the electric field. Light from sources such as incandescent and fluorescent bulbs, LED spotlights, fiber optic illuminators and sunlight are all examples of unpolarized light.

  See also Polarization

当社の専門性は、球面素子、非球面レンズ、プリズム、イメージングレンズ、イメージングやレーザー用オプティクスの組立品、メカニクスだけに留まりません。

エドモンド・オプティクスには、可能な中でのベストソリューションを提供できるエンジニアの専門家がいます。在庫販売製品から特注デザインまで、EOはあなたのニーズに適合させるのに必要な業界と技術的知識があります。

アメリカ、ヨーロッパ、アジアの各地に15以上の現地オフィスを配置。世界水準のサービスで現地サポートをご提供しています。

エドモンド・オプティクスでは、お客様のニーズに合わせてさまざまなサービスをご用意しています。是非ご活用ください。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×