Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
Resources / 動画

動画

Danfoss社: エドモンド・オプティクスのケーススタディ

汚染の監視や規制は、よりクリーンな環境を実現していく上で不可欠です。デンマークに拠点を置くハイテク企業であるDanfoss IXA社は、MES 1001と呼ばれるデバイスを開発しています。このデバイスは、紫外線吸収分光ベースの海洋センサーで、船舶から放出されるNOやNO2、SO2、NH3 をモニタリングし、全ての環境規制を遵守しているかどうかを監視します。この光学センサーは船舶の排気装置内に設置されるため、搭載する光学部品は過酷な環境に晒されます。500°Cまでの温度と非常に高圧な環境に同時に耐えられなければなりません。

当社の専門性は、球面素子、非球面レンズ、プリズム、イメージングレンズ、イメージングやレーザー用オプティクスの組立品、メカニクスだけに留まりません。

ご登録いただくと、マイプロフィールの照会、お支払い&発送、ウェブ注文、お気に入りリストの作成など、便利な機能をご利用いただけます。今すぐご登録を!


アプリケーションノート
実用的なヒントや理論解説、計算式、図解イラスト、動画を用いて技術情報やアプリケーション例をご紹介しています。

エドモンド・オプティクスには、可能な中でのベストソリューションを提供できるエンジニアの専門家がいます。在庫販売製品から特注デザインまで、EOはあなたのニーズに適合させるのに必要な業界と技術的知識があります。

エドモンド・オプティクスでは、お客様のニーズに合わせてさまざまなサービスをご用意しています。是非ご活用ください。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×