光学接着剤
光学接着剤は、多くの光学アプリケーションにおいて、光学素子同士を接着したり、光学システムに接着するのに用いられます。光学接着剤は、接着工程を容易にしたり、促進するために、硬化用のキュリングランプを用いることができます。光学接着剤を用いて光学素子を必要な場所や位置にしっかりと固定することで、光学素子をシステム内に正確に位置取りすることが可能になります。光学接着剤は、既存の素子を組み合わせたり、手動で位置取りしたりすることで、素子を追加購入する必要性を低減します。
エドモンド・オプティクスは、光学的な部分変更や位置取りといった多くのニーズに適した幅広い光学接着剤をご用意しています。金属とガラス、ガラス同士、ガラスとプラスティック、金属とプラスティック、或いは金属同士の接着に使用でき、大抵の光学接着ニーズに適します。キュリングランプとライトガンの幅広い製品群は、接着剤硬化に対して制御可能な環境を提供します。UV保護眼鏡製品も、汎用的な保護目的のものから、接着剤硬化時にUV放射に対してシールドするものまで、幅広くご用意しています。
Norland 光学接着剤 (紫外線硬化樹脂)
- 優れた光学的品質
- ガラスや金属、プラスチック接合用の接着剤
- UV光照射で短時間硬化
- 事前充填された ディスペンサーバレルタイプ もラインナップ
Norland 光学接着剤 充填済みディスペンサーバレル
- 2gまたは10gの接着剤が充填された吐出用バレル
- ガラス、金属、プラスチック用接着剤
- ご使用になる際はディスペンスユニット & ディスペンサーチップが必要
- Norland 光学接着剤の塗布用ボトルと補充用大型ボトルタイプもラインナップ
Norland 屈折率マッチング液 (IML) 150
- 589nmで1.52の屈折率
- 一時的なファイバースライスに最適
- 6gまたは30gの充填済みシリンジ
Norland 電子部品用接着剤
- 一液型UV硬化型接着剤
- ガラス, 金属, プラスチックに優れた接着性
- ポッティング, シーリング, ファスニング用に最適
ディスペンスガン & ハンドプランジャー
- 光学接着剤を簡単吐出
- 機能別に2機種ラインナップ
- ディスペンサーバレルとNorland接着剤を事前に充填したバレルも用意
ディスペンサーバレル & アクセサリー
- ディスペンサーバレルはクリアとアンバーの2種類を用意
- ディスペンサーチップは樹脂製とステンレス製を用意
- 吐出器のディスペンスガンとNorland接着剤を事前に充填したバレルも用意
Milbond 接着剤キット
- 2液型エポキシ接着システム
- ガラスと金属間の接着に
- ミラーの固定に最適
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地
The FUTURE Depends On Optics®