Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   

動画

MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lenses

The TECHSPEC® MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lenses combine the parallax error correction and high image quality of a telecentric lens with the flexibility of an integrated liquid lens. Watch this video to see how the integrated liquid lens allows for rapid working distance adjustment, while maintaining telecentricity, distortion, and image performance across the entire working distance range.

Learn more at https://www.edmundoptics.com/f/mercurytl-liquid-lens-telecentric-lenses/37273

このコンテンツはお役に立ちましたか?

 ビームスプリッターはその名前が示す通り、入射ビームを分割します。ビームスプリッターのメリットやタイプについて理解し、どのタイプがあなたにとってベストなのかを考えていきましょう。

The grooves of Fresnel lenses act as individual refracting surfaces, making these lenses ideal for solar concentration, solar cell heat collection, overhead projection, or non-imaging light focusing applications.

 非球面レンズって? どんなアプリケーションに非球面レンズが用いられる? 答えを見ましょう。

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×