製品がカートに追加されました

米国本社

101 East Gloucester Pike
Barrington, NJ 08007 USA

当社のグローバルオフィスの中枢です。バーリントンの町にある本社は、エンジニアリング部門、製造や品証部門、および物流部門の拠点になります。

ISO
ISO 9001:2015
証明書を見る
ISO 13485:2016
証明書を見る

EOが製造する製品は、企業の品質プログラムの一環として厳格で徹底した試験を受けており、かつEOのグローバル品質手順に準拠しています!

ISO Logo 

エドモンド・オプティクス (EO) は、米国ニュージャージー州バーリントンにある本社を始め、いくつかの拠点でISO 9001の認証を受けています。EOは、厳格なグローバル品質プログラムを導入し、経験豊富なスタッフによってそれを監視し、最も革新的な光学試験設備を用いて検査しています。

EOが製造する製品は、企業の品質プログラムの一環として厳格で徹底した試験を受けており、かつEOのグローバル品質手順に準拠しています。


ISO 13485:2016 の認証を受けています!

Edmund Optics (米国本社) は、ISO13485の認証を取得しています。この認証取得により、Edmund Opticsが医療機器向けの部品やサブアッセンブリ品の製造に対する顧客要件や規制要件を満たすのに必要な優れた品質管理システムを有していることが公式に認められました。認証されたグローバル品質管理プログラムの主な構成要素に、強固な予防措置と是正措置手順、最先端の計測機器プラットフォーム、継続的改善へのコミットメントがあります。

エドモンド・オプティクスは、蛍光イメージングからフローサイトメトリー、そして光干渉断層撮影まで、さまざまな医療アプリケーションに向けて光学部品やアッセンブリ品を供給します。こうしたアプリケーションは、世界中の人々の命を救い、生活の質を向上させ、エドモンド・オプティクスの光学フィルター、レンズ、ウインドウ、ミラー、偏光板、ビームスプリッター、顕微鏡用対物レンズなどの部品を取り入れます。エドモンド・オプティクスのライフサイエンスアプリケーションと医療機器に関する詳細もご確認ください。


ISO 14001 - 環境方針

エドモンド・オプティクスは、1942年の創業以来、オプティクスや光学部品の分野で業界を先導しています。当社は変わり続ける市場の要求に適合していけるよう、創業当時から一貫して変化を続けてまいりました。世界が次第に地球環境に関心をよせる昨今、エドモンド・オプティクスは、環境マネジメントを自社オペレーションの中心に置きました。資源の効率化と廃棄物の削減に対して基準を立てた環境マネジメントシステムの一つ、ISO 14001の導入を通してこれを実行しています。この率先性が、環境により優しいグッズやサービス、そして製品に対する供給と需要の両方を発展させ、維持していくことを願っています。2016年1月にこの認証を受けたことを誇りに思います。


ISO 方針要項

エドモンド・オプティクス バーリントン本社で掲げた環境方針は、EOでの環境に関するゴールを従業員や来訪者に理解してもらうために用いています。これは、企業活動や製品、そしてサービスによる環境的影響を実行可能なレベルで小さくしていかなければならないことを掲げたエドモンド・オプティクスの社内方針です。エドモンド・オプティクスは、地球環境の継続的改善や汚染物質の削減、そして自社の環境的側面に関連する全ての法的要求やその他の要求への準拠に取り組んでいます。

ITAR 登録とコンプライアンス

エドモンド・オプティクスは、防衛用品の製造と輸出活動を管理する一連の政府規制である国際武器取引規制 (ITAR) を遵守しています。

ITARに登録・準拠したエドモンド・オプティクスは、厳密な機密保持のもとに光学部品を製造しています。ITAR規則では、国務省の認可を受けない限り、防衛および軍事関連技術に関する情報および資料は米国人としか共有できないことになっています。

つまり、エドモンド・オプティクスから部品を購入する際、お客様の注文情報は秘密にされます。製造工場はもちろん、機密の書類や印刷物の保護にも当社は細心の注意を払っています。ITAR登録・準拠したメーカーとして光学部品を製造する際にすべての連邦規則および規制が順守されるため、安心感を抱くことができるでしょう。

ISO 14001

エドモンド・オプティクスは、複数の環境的側面を特定し、環境に対する影響を削減することに従事します。紙の使用削減や優れた梱包形態の採用、そしてキッチンやカフェテリアでの環境により配慮した活動やリサイクル活動の改善はその一例です。紙の使用削減については、社内にある全てのプリンタを両面印刷設定にしています。また、印刷よりも電子的代替手段を用いることを従業員に奨励しています。これにより、当社のプリンタに用いる紙の使用頻度が劇的に少なくなりました。当社の梱包形態のデザインも変更し、時間の経過とともに廃棄物を削減しています。キッチンやカフェテリアで用いる日用品は、生分解性の環境に易しいものに切り替えられ、オフィスビル全体でリサイクル活動を導入しています。

梱包

当社の倉庫フロアにおける環境的影響を改善するため、段階を踏んで、二次的な梱包資材を切り替えています。この中には、レンズの包装に用いているプラスチック包装材や布製バック材を、サステイナブルな代替材料に切り替えていくことも含まれます。古い包装形態で梱包された製品をリサイクルされた生分解性の段ボールやグラシン封筒に置き換えています。加えて、包装会社と提携して主要な梱包形態のデザインを変更し、出荷廃棄物を削減しました。

グリーンカフェテリア & キッチン

2014年、エドモンド・オプティクス バーリントン本社だけで約52,000個ものスチロール製カップが使われていました。これは、従業員一人当たり年間約276個もの消費に相当します。この流れを変えるため、スチロール製カップの使用を中止しました。そしてその代わりに、全従業員に再利用可能なコーヒーマグやドリンク用カップを供給しました。またキッチン内では、プラスチック製のキッチン用品を生分解性のものに切り替えました。これは大きな成功となりました。プラスチックやスチロール製のカップは、オフィスビル内のどこにも見つけることができませんし、使い捨てのキッチン用品はごみ処理場で生物分解されることになります。

リサイクル活動

当社は、全ての廃棄物を安全で環境に易しいマナーで適切に処理することに尽力します。これを行うため、廃棄業者やリサイクル工場と協力して、オフィスと倉庫の両方から発生する廃棄物やリサイクル可能な材料を適切に処置しています。この中には、毎年15トンもの段ボールと5トンもの紙が含まれますが、それだけにとどまりません。従業員個人レベルでのリサイクル習慣を更に改善していくため、シングル・ ストリーム・リサイクル (SSR) 用の容器をオフィスやカフェテリアの至るところに設置しています。

RoHS指令 & REACH規制

エドモンド・オプティクスは、事業を行う場所で適用されるすべての環境規制や法律を満たすだけでなく、それを上回るよう努力しており、RoHS指令への準拠はその一環です。RoHS (Restriction of Hazardous Substances) 指令 の改訂版に当たる「RoHS 2」は、2011年6月8日に採択され、2011年7月1日に欧州連合官報に掲載されて、その法令適用日が確定となりました。2006年6月から電気・電子機器 (EEE) に含まれる有害物質を規制してきたオリジナルのRoHS指令は廃止されました。2019年7月22日、有害化学物質リストが10種類に増え、この改定版は通称「RoHS 3」と呼ばれています。

RoHS指令は、EU市場での販売される電気・電子製品で以下の10種類の有害化学物質の使用を規制しています: 鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル (PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)、フタル酸ビス (2-エチルヘキシル) (DEHP)、フタル酸ブチルベンジル (BBP)、フタル酸ジブチル (DBP) および フタル酸ジイソブチル(DIBP)

RoHS指令の改訂版では、CEマーキング指令が含まれるようになりました。つまり、電気・電子製品や同装置、同機器にCEマークが付いていれば、それはRoHS指令にも対応していることになります。RoHS指令の影響は、世界中に見られます。ほとんどの製品メーカー、輸入業者、輸出業者、そして消費者は、購入する製品がこの指令に適合していること、あるいはEU市場での販売を可能にする適用除外の適用を要求します。

有害化学物質のいずれかが製品に含まれていたら?

同指令が許容する最大レベルを超える物質が含まれた製品は、EU市場での販売ができなくなります。なお、他の多くの国々でも、自国版RoHS指令やその他の有害物質規制の取り組みを行っていることを忘れてはいけません。

エドモンド・オプティクスから購入した製品は、RoHS指令に対応している?

多様な製品の製造メーカーおよびサプライヤーとして、EOは提供する製品を製品設計者やサプライヤーと継続的に見直し、製品ラインナップを改善するとともに、可能な限りRoHS要件を満たすよう努めています。しかしながら、オプティクスが持つ性質の複雑性、具体的には様々な技術的アプリケーションに向けての有効な屈折率、部分分散、およびUV透過率を維持するために、一部の光学部品は規制化学物質を使用する必要があります。規制化学物質を含んだこうした製品は、RoHS指令の適用除外項目を利用してその流通が認められています。この適用除外項目は、関連機関によって定期的に見直されています。適用除外項目は、更新されない、もしくは失効されることがあります。このような事態が発生した場合、当社は、ウェブサイトやすべての文書を早急に更新するよう、最善の注意を払います。

RoHS 3指令はエドモンド・オプティクスの製品ラインナップにどのような影響を与える?

適用除外項目の有効期限: 当社の製品の一部に適用されている適用除外項目には有効期限があります。こうした適用除外は、期限切れとなる6ヶ月前までにEU委員会により発表されます。

CE マーク: EOがEU市場に直接輸入する電子機器に対して要求されます。光学材料や光学製品など、電子機器に該当しない製品についてはこの限りではありません。ご購入を検討されている製品がRoHS指令に対応していない場合は、当社の製品サポートスタッフがお客様のアプリケーションニーズに合わせてRoHS対応製品の供給をお手伝いいたしますので、お問い合わせください。特定商品コードの現在のRoHS指令対応状況を把握し、同指令に対応した商品コードの証明書を印刷する場合は、RoHS ルックアップツールをご使用ください。

当社が継続的に取り組んでいるもうひとつの規制は、REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) 規制です。REACH規制は、化学物質がもたらすリスクから、人の健康と環境の両方を守ることを目的としています。化学物質のリストは年に数回更新されるため、エドモンド・オプティクスはこの規制を満たすためのデータベースを継続的に更新しています。

当社のサステナビリティへの取り組みについて詳しくは、サステナビリティページをご覧ください。

コミュニティ

エドモンド・オプティクス バーリントン本社は、地域の教室訪問や本社見学、魅力的なデジタル学習リソースなど、さまざまなアウトリーチ活動を通じて、学生に光学の世界を届けています。

エドモンド・オプティクスは、ボランティア活動に価値を置いています。全従業員が任意に参加する非営利団体や慈善団体の活動に対し、年一日分の有給休暇を用意しています。従業員がボランティア活動する組織の中には、Surfrider FoundationやNewton Creek Watershed、Sustainable Haddonfield、GMO Free NJなどもあります。

エドモンド・オプティクス バーリントン本社は、子供が参加するワークショップイベントを毎年開催し、従業員の子供たちが一日中楽しんでイベントに参加しています。子供たちは会社のスタッフメンバーと一緒になってオプティクスを探求し、光学実験を行います。イベントの最後には全員が集まり、その日のイベントを記念して一本の木を一緒に植えます。子供たちの成長に合わせて、この木も大きく成長することになります。

エドモンド・オプティクスは一つの慈善活動団体と毎月提携しています。従業員がその団体に寄付することもできます。従業員からの寄付金と同額の寄付金を会社でも用意し、特定慈善活動に寄付しています。この中には、地球環境に焦点を当てた活動も含まれています。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;