製品がカートに追加されました
Filter

光学フィルター

光学用フィルターは、選択的に1つの波長、或いは波長域を透過するか、透過を遮断するために用いられます。光学用フィルターは、蛍光顕微鏡、分光解析、臨床化学、マシンビジョン検査などのアプリケーションに用いられます。光学用フィルターは、ライフサイエンスやイメージング、産業分野に最適です。エドモンド・オプティクスは、バンドパス、ノッチ、エッジ、ダイクロイック、色ガラス基板、NDを始め、数多くのアプリケーションに対して様々な光学用フィルターをご用意しています。エドモンド・オプティクスは、高い光学濃度と最大の性能を要求するアプリケーションに対して、高耐性なハードコーティングもご用意しています。

バンドパス干渉フィルターは、一部のスペクトルを透過し、それ以外の波長の透過を阻止するようにデザインされています。ノッチフィルターは、一部のスペクトルの透過を阻止し、それ以外の波長を透過するようにデザインされています。エッジフィルターやダイクロイックフィルターは、カットオン波長よりも長いか、カットオフ波長よりも短い波長のどちらかを透過します。色ガラス基板のフィルターは、基板材料固有の吸収や透過特性を利用しています。NDフィルターは、一部のスペクトルに対して透過率を均等に落とします。

補足:フィルターの分光曲線は、すべての製品ラインナップページや個々の製品ページでご覧いただけます。

光学フィルターのタイプを理解する

主要な光学フィルターが透過、遮断、あるいは反射する波長帯ををそれぞれ比べてみましょう。

Bandpass spectral curve showing a transmission band with blocking on both sides
特定の波長帯域のみを透過し、その両側の波長は遮断されます。

バンドパスフィルター

特定の波長領域を透過し、それより短い波長と長い波長の光の透過を遮断します。

曲線の読み方: より短い波長側とより長い波長側の遮断領域に挟まれた、透過率のピークを確認しましょう。

重要な用語

中心波長
パスバンド帯の中心にある波長で、一般にCWL (Center Wavelength) と略される。
FWHM
最大透過率の50%の値で測定されたパスバンド帯の帯域幅。
ピーク透過率
フィルターによって透過される入射光の最大透過率。

関連するタイプ: マルチバンドパスフィルターは、1枚のフィルターで2つ以上の透過帯があります。

Notch filter spectral curve showing a blocked band between two transmitting regions
特定の波長帯域を遮断し、その両側の波長は透過されます。

ノッチフィルター

特定の波長範囲を遮断し、その両側の波長の光の透過します。

曲線の読み方: 透過領域に囲まれた、狭い範囲の遮断領域を確認しましょう。

重要な用語

ストップバンド
フィルターによって遮断される波長範囲で、多くの場合レーザー発振波長をその範囲の中心に設定している。
透過遮断方法
吸収 or 反射で光の透過を遮断します。
別名
ノッチフィルターは、バンドストップフィルターやバンドリジェクトフィルターとも呼ばれます。
Longpass spectral curve showing shorter wavelengths blocked and longer wavelengths transmitted
波長の短い光を遮断し、長い光は透過されます。

ロングパスフィルター

規定されたカットオン波長よりも長い波長を透過し、それより短い波長の透過を遮断します。

曲線の読み方: 短波長側の透過率が低く、カットオン波長を超えると透過率曲線が上昇。

重要な用語

カットオン波長
遮断から透過への遷移を決定づける波長。
エッジスティープネス
透過遮断領域から透過領域に至るまでの遷移幅。
エッジ測定
エドモンド・オプティクスは、透過率が10%から80%に遷移するところで測定しています。

例: 500nmで1%のエッジスロープは、5nmの遷移幅に相当。

Shortpass spectral curve showing shorter wavelengths transmitted and longer wavelengths blocked
波長の短い光を透過し、長い光は遮断されます。

ショートパスフィルター

規定されたカットオフ波長よりも短い波長を透過し、それより長い波長の透過を遮断します。

曲線の読み方: 短波長側の透過率が高く、カットオン波長を超えると透過率曲線が降下。

重要な用語

カットオフ波長
透過から遮断への遷移を決定づける波長。
エッジスティープネス
透過領域から透過遮断領域に至るまでの遷移幅。
エッジ測定
エドモンド・オプティクスは、透過率が10%から80%に遷移するところで測定しています。

例: 500nmで1%のエッジスロープは、5nmの遷移幅に相当。

Dichroic filter spectral curve showing transmitted and reflected wavelength regions
ある波長域の光を透過し、それ以外の波長域は反射されます。

ダイクロイックフィルター

広いスペクトル範囲を透過波長帯と反射波長帯に分離します。

曲線の読み方: ある波長域の光を透過するのに対して、それと補色関係にある領域の光は反射。

重要な用語

入射角
ダイクロイックフィルターは、多くの場合、45°の入射角で設計されます。
波長特性
設計によっては、ロングパスあるいはショートパスの透過特性を持つものがあります。
共通するアプリケーション
蛍光イメージングシステムでの励起波長と発光波長分離。

別名: ダイクロイックミラー or ダイクロイックビームスプリッター

Neutral density filter curves showing lower transmission at higher optical densities
光学濃度 (OD) の値が高くなるにつれて、透過率は減少します。

ND (減光) フィルター

特定の波長範囲にわたり、光の透過率を所定の量だけ低減します。

重要な用語

光学濃度
減光量の対数的な指標で、一般にOD (Optical Density) と略されます。
透過率
ODの値が1増加するごとに、透過率は10分の1減少します。
フィルタータイプ
吸収型フィルターはガラス内部での光の吸収によって減光するのに対し、反射型フィルターはコーティングを用いて光を反射して減光。

例: OD 1は入射光の10%を透過し、OD 2は1%を透過。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう